Puede usar el comando Incrementar espesor para añadir espesor a la pieza.
O use el comando Dar espesor para adelgazar una pieza.
Al seleccionar el comando Incrementar espesor, la barra de comandos le guía por los siguientes pasos:
Paso Seleccionar: define los criterios de selección de caras para definir la operación de incrementar espesor. Puede incrementar el espesor de una cara individual, una cadena de caras continuas tangencialmente, o del cuerpo completo. Después de hacer la selección, haga clic en Aceptar (marca de verificación).
Desplazar: define la distancia a desplazar las caras. Puede introducir una distancia de desplazamiento y hacer clic en la flecha correspondiente para definir la dirección del desplazamiento.
Paso Terminar: procesa la entrada y finaliza la operación. Haga clic en el botón Terminar para finalizar la operación de incrementar espesor.
En el modelado ordenado:
Cuando selecciona el comando Dar espesor, la barra de comandos le guía por los siguientes pasos:
Paso Grosor común: define el grosor común y el lado al cual quiere aplicarlo. Puede aplicar el grosor hacia el interior del sólido, hacia el exterior, o simétricamente a ambos lados.
Paso Abrir caras: selecciona las caras que quiere dejar abiertas. Las caras abiertas no están desplazadas, se eliminan del cuerpo sólido. Por ejemplo, si especifica que la cara (1) debe estar abierta, ésta se quita y se crea la operación dar espesor.
Al crear la operación dar espesor, puede seleccionar múltiples caras abiertas.
Si un lado del modelo tiene varias caras tangentes, se seleccionan todas como una sola cara, y no pueden seleccionarse individualmente.
Paso Grosor único: seleccione las caras a las que quiera aplicar un grosor único y defina este grosor. Puede seleccionar como paredes una o varias caras de pieza planas y no planas para darles un espesor único.
Paso Terminar: procese la entrada y vea la presentación preliminar de la operación. Dado que los pasos de caras abiertas y grosor único son optativos, puede acceder a una vista preliminar de la operación en cualquier momento después del paso de grosor común.
En el modelado síncrono:
Cuando selecciona el comando Dar espesor, la QuickBar Dar espesor le guía por los siguientes pasos:
Paso Abrir caras: selecciona las caras que quiere dejar abiertas. Cuando se hace clic en una cara, ésta se actualizará dinámicamente para visualizar el espesor.
Escriba el espesor de pared común y haga clic en la flecha para definir el lado en el que desea aplicar el espesor.
Excluir/Incluir: define las caras que desea incluir o excluir de dar espesor.
Para excluir una cara de la operación de dar espesor que se está creando, pulse el botón , y a continuación haga clic en la cara que desea excluir.
Si desea incluir una cara en un espesor existente, pulse el botón , y a continuación haga clic en la cara que desea incluir.
Puede dar espesor a una pieza más de una vez. En algunos casos es más fácil construir una pieza con varias operaciones de dar espesor que con operaciones basadas en perfil. Sería el caso de la construcción de un soporte dando espesor a un cubo sólido.
Puede añadir una operación de protrusión al soporte y
después añadir una segunda operación de dar espesor para crear la parte hueca del soporte.